欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

阳极氧化的用途

  • 2023.12.11 15:19:56
  • 米思米
  • 2740

上篇我们介绍了阳极氧化的特征及处理工序,本篇接续上篇文章,为大家介绍阳极氧化的主要用途。

04阳极氧化的主要用途

阳极氧化处理广泛应用于各种场合。下面让我们列举一些代表性的具体应用案例。

饭盒、水壶、锅碗瓢盆等厨房用品

阳极氧化处理可以使轻质铝耐腐蚀、耐刮擦的特性,是经常接触水的厨房用具的理想选择。老式的铝制饭盒、水壶和锅等都经过阳极氧化处理。 

智能手机等的家电部件

阳极氧化具有美丽的外观和抗划伤性,常用于家电产品的零部件。具有高度装饰性的阳极氧化工艺经常被用于增加家电产品的附加价值。

窗框等建材

具有高耐腐蚀性、高装饰性的阳极氧化也常用于建材。如车棚柱、金属邮箱、窗框等,在建筑周边也经常能够看到阳极氧化产品。

火车、飞机等的内饰件

为了提升燃料效率以及节能,交通工具需要实现轻量化。为此大量使用了铝部件以及经过阳极氧化处理的产品。

铝轮毂等汽车零部件

耐腐蚀、耐磨损的阳极氧化产品也是汽车底盘的理想选择。

光学元件

阳极氧化的优点在于具有较高的装饰性,能够染色成各种颜色。光学元件周边经常使用不易反光的黑色阳极氧化部件。

半导体元件

阳极氧化还具有高绝缘性与高散热性。因此,电子设备上的半导体周边元器件上也大量使用阳极氧化产品。

LED等照明设备

照明灯具是电气产品中对于设计性要求最高的产品。阳极氧化处理后的产品不仅具有很强的装饰性,还具备散热性,因此也被应用于照明设备。

医疗设备

医疗设备等要求保持卫生的设备,必须不易划伤。这是因为污垢会在划痕中累积,从而危害到卫生状况。阳极氧化产品重量轻、耐刮擦、耐腐蚀,适合于要求卫生的场合。

铭牌和装饰板

阳极氧化也适用于装饰板等客户需要各种颜色的零部件。这里所列举出来的仅为一部分阳极氧化使用案例。常见的铝制品中,大多数都可以被认为是经过阳极氧化工艺处理的。


05总结

阳极氧化是一种利用电解处理在铝或铝合金表面产生氧化膜的处理工艺。通过阳极氧化处理得到的薄膜,其主要成分是氧化铝,是耐腐蚀、高硬度的薄膜,具有高耐腐蚀性和高耐磨性。阳极氧化的另一个特点,是可以染成各种颜色,因此也多用于需要装饰性的部件。

另一方面,由于阳极氧化膜硬且脆,可能会因阳极氧化处理后的机加工以及作为基材的铝本身的变形、膨胀和收缩而发生开裂或剥落,所以使用中必须小心注意。

铝制品一般都会经过阳极氧化处理,并被应用于许多场合中。

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities